This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MUX36D08:Ton / Toff 的最小值

Guru**** 2644595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1535077/mux36d08-min-of-ton-toff

部件号:MUX36D08

工具/软件:

尊敬的技术支持团队:

我有两个问题。

问题 1

是否具有 TON 和 toff 的最小规格。  

存在典型和最大规格。 为什么没有最小值规格?

如果您有在 ATE 上评估的参考数据、它对我很有帮助。

问题 2:

当 VDD = 15V、VSS =–15V 且 VIN =–20V 时、哪个电源将断开?

我想电流从 VSS 流向 VIN、然后 VSS 侧将被损坏。  

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TTD、

    数据表中的 Ton、Toff 信息是我们有关该规格的所有数据。 我们通常不指定这些参数的最小值、仅指定典型值或最大值  

    由于电压输入大大超过电源电压、因此更有可能发生的情况是、连接到 VSS 的二极管将钳位并损坏。  

    谢谢、

    NIR  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 NIR:

    感谢您的答复。

    A2 约为 Q2。

    关于 Q1、您能否查看随附的有关计时示意图的文件?

    e2e.ti.com/.../MUX36D8_5F00_ton_5F00_toff.xlsx

    MUX1 (DA、DB) 和 MUX2 (DA、DB) 连接到或。 因此、如果两个 EN 都打开、则两个输出均为冲突。

    因此、我想考虑一些裕度来避免两个导通时序。

    您是否通过参考文献知道它与最小方向上的典型值有多大的偏差?

    例如、 在 PVT 中、Ton=82ns (typ) 和 Toff=63ns (typ) 是否可能与最小方向上的典型值相差约 10%?


    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TTD、

    我 只能猜测偏差会是什么、因为我没有任何基于它的参考、并且数据表中没有指定偏差。
    我认为良好的估算结果是偏差高达 10%、就像您提到的那样。  

    谢谢、

    NIR