This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX6209:模拟输入是否可以一直摆动到电源轨、这是否会影响精度?

Guru**** 2644325 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX6209

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1535530/tmux6209-can-the-analog-inputs-swing-all-the-way-to-the-supply-rails-and-does-that-affect-accuracy

器件型号:TMUX6209

工具/软件:

您好、
我计划使用 TMUX6209 来测量多节串联锂离子电池包的电芯电压。 多路复用器本身将由同一电池组供电。

  1. 每个模拟输入(Sx/Dx 引脚)能否到达整个 VDD 和 VSS 电源轨而不违反任何规格?

  2. 当输入电压非常接近任一电源轨时、导通电阻或电荷注入的变化是否足以影响测量精度?

非常感谢使用 TMUX6209 进行高精度电池监测的任何指导或应用手册。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.是的。

    2. 导通电阻的变化如图 6-1…6-4 所示。 这对测量的影响程度取决于流经开关的电流。