This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX6234:用于差分信号切换的 TMUX6234 配置–需要进行澄清

Guru**** 2644325 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX6234

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1535342/tmux6234-tmux6234-configuration-for-differential-signal-switching-clarification-needed

器件型号:TMUX6234

工具/软件:

主题: 差分信号切换的 TMUX6234 配置–需要澄清

尊敬的 TI 团队:

我计划使用 TMUX6234 以进行路由 差分信号对 、我想根据我设计的应用程序阐明真值表的行为。

用例:(示例)

可以了 4 对差分输入信号 我想让她开心起来 连接两对输出 (D1 和 D2)。 以下是所需配置:

  • A1+→S1A→D1

  • A1−→S2A→D2

  • B1+→S1B→D1

  • B1−→S2B→D2

目标:

我要对器件进行以下配置:

  • (A1+、A1−)

  • (B1+、B1−) 测量
    路由到 D1 和 D2 输出(即两个输入同时连接到两个输出)。

关注:

在分析之后 真值表 从数据表(请参阅随附的图像)可以看到 一次只能将一个源极引脚连接到漏极引脚 。 例如:

  • SEL1 = 0S1B连接到D1(但不连接)S1A

  • SEL1 = 1S1A连接到D1(但不连接)S1B

因此,它似乎是我们 无法同时连接 S1A 和 S2A (或 S1B 和 S2B)连接到 D1 和 D2、以按预期进行差分布线。

请求:

您能否确认是否可以将 TMUX6234 配置为支持 两个差分对同时开关 还是需要不同的多路复用器配置?

提前感谢您的指导。

此致、
马尼坎丹五世

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Manikandan、

    如果您将 SEL1 和 SEL2 设置为 0、则 SB1 和 SB2 将分别连接到 D1 和 D2。
    SEL1 和 SEL2 可设置为 1 以改为连接 A 通道。   

    我看到这些表格似乎会产生误导、但您可以同时激活所有四个通道。

    谢谢、

    NIR