This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1112:最大内部二极管电流

Guru**** 2644325 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1534983/tmux1112-maximum-internal-diode-current

器件型号:TMUX1112

工具/软件:

大家好、E2E 专家:

你好。

内部二极管的最大电流是多少?

数据表显示 50mA 对于高温环境的 Idc=Idc;但是、下面的链接提供了另一个案例。

TMUX1112:最大 源极/漏极内部二极管的额定电流以及导通电阻平坦度值

此致、

公务员制度委员会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、TICEC、

    您引用的主题是 5 年前、自那时起、最大电流规格就更新了。  

    请参阅更新后的 IS 和 ID 值作为内部二极管的最大电流额定值。

    谢谢、

    NIR