This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A63157:我有一些关于 TS5A63157 的问题.. ?

Guru**** 2644325 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1534930/ts5a63157-may-i-have-some-question-regarding-ts5a63157

器件型号:TS5A63157

工具/软件:

尊敬的先生:

我是否可以有关于 TS5A63157DCKR 和 TS5A3159ADCKR 的一些问题...?

(第 1 季度)

这两个部分都是 1 至 2 多路复用器、  带有隔离器件、是否有建议将 1 至 4 路复用器与隔离器件用于新设计?

(第 2 季度)

   在新设计中、是否建议使用 1 到 4 个不带隔离器件的多路复用器?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    您提到的两个端口都是具有隔离功能的 2:1 端口。  
    如果您正在寻找具有隔离功能的 4:1、这里有 多个选项的列表。  

    对于没有隔离的 4:1、我推荐使用 TMUX1204

    谢谢、

    NIR