This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX136:原理图审阅

Guru**** 2644615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1534529/tmux136-schematic-review

器件型号:TMUX136

工具/软件:

尊敬的先生:

请帮助进行原理图审阅、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jericho、

    原理图没有问题、但似乎使用该多路复用器传递 I2C 信号。
    其额定带宽为 6.1GHz、这稍微有些过载。

    选择此多路复用器的具体原因是什么?

    谢谢、

    NIR  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尺寸非常小 (2mm x 1.5mm)、支持 1 至 2  

    它是否可以支持 I2C 而不会有任何问题、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jericho、

    是的、它可以支持 I2C。  
    这里没有问题。

    谢谢、

    NIR