This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1121:TMUX1121DGKR 上拉、用于 I2C

Guru**** 2644665 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1534667/tmux1121-tmux1121dgkr-pull-ups-for-i2c

器件型号:TMUX1121

工具/软件:

您好:

我们正在调试一个以太网电路、该电路在正常和较高温度下运行、但在较低温度下会失效。 下面的解释可能不是原因、但我希望进行检查。

在以太网收发器:

我 在 I2C EEPROM 和以太网收发器之间使用 TMUX1121DGKR 作为隔离器。 电路工作正常、但总体而言、我们在以太网上遇到温度较低的问题、因为以太网不工作、并怀疑存在启动问题。 我不确定它是否与此电路相关、但我想进行检查。 原始评估板显示了以太网收发器和 EEPROM 之间的 I2C 线路上的 1K 上拉电阻。 我在 TMUX1121DGKR 的以太网侧有 10K 电阻、在 EEPROM 侧有 4.7K 电阻。 如何调整这些值以使其接近 1K、如以太网收发器(即总线主器件)所看到的那样。  

在主机 Intel CPU 上:

 总线主器件通过 TMUX1121DGKR 访问 EEPROM。 在原始评估中是直接的、因此上拉电阻位于主机侧、我没有可见性或我不知道值。 我在 EEPROM 侧放置了 4.7k。 我能摆脱他们,他们会工作吗? 还是需要在两侧都使用它们?  

谢谢、

Divakar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新:

    我知道英特尔主机端(CPU 电路)上的上拉电阻也是 1K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以太网收发器所见的 I2C 波形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Divakar、

    我建议遵循本 应用手册中的信息来调整上拉电阻器的值
    I2C 是一种开漏协议、因此两侧都需要上拉电阻。  

    以太网行不通? 问题到底是什么?  
    您是否探测了多路复用器输入和输出上的信号?

    此外、附加原理图也会极大地帮助您。

    谢谢、

    NIR   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    两个 I2C 访问都用于从 EEPROM 下载信息。 如果某些访问失败、则系统将无法工作。 很难知道这是否是原因。 我如何从两个方面制作 1K 等价物? 目前、我有用于以太网收发器的 10K 和 4.7K。 另外、当模拟开关接通时、电阻约为 1.9 欧姆、所以两侧的两个电阻是否都有效并联?

    你能把我添加为朋友吗? 我不想在这里发送敏感数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Divakar、

    我已接受朋友的请求。

    要制作 1K 等效阻值、您可以将 10k 和 4.7k Ω 1k 电阻并联到每个 10k 和 4.7k Ω。  

    是的、当开关打开时、两个电阻器将并联。  

    谢谢、

    NIR