This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX646:在 2 个 HDMI 通道之间切换?

Guru**** 2644325 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX646

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1534348/tmux646-switch-between-2-hdmi-channels

器件型号:TMUX646

工具/软件:

尊敬的团队:

请问是否可以使用 TMUX646 在 2 个 HDMI 通道(仅使用 4 个高速通道)之间切换?

此致、

NIR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、NIR、

    是的、TMUX646 可以传输 HDMI 信号。

    我们的多路复用器是无源器件、因此、只要信号不超过多路复用器规格的电压和频率、就能够很好地通过信号。  

    谢谢、

    NIR