This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4052B:申请 CD4052B 多路复用器的 Linux 驱动程序或参考代码

Guru**** 2553420 points
Other Parts Discussed in Thread: CD4052B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1534413/cd4052b-request-for-linux-driver-or-reference-code-for-cd4052b-multiplexer

器件型号:CD4052B

工具/软件:

您好、

我正在参与一个基于 BSP 43 版本的 S32G3RDB3 板项目。  我们将在基于 Linux 的嵌入式系统中使用 CD4052B 模拟多路复用器、想知道 TI 是否为此器件提供任何与 Linux 兼容的驱动程序或参考代码。 如果没有、您能否将 CD4052B 的最佳实践或替代方案推荐到 Linux BSP 中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    必须使用 GPIO 控制 A、B 和 INH 引脚。 如何操作取决于  S32G3RDB3 (不是由 TI 制造)和您的电路细节(也不是由 TI 制造)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、是否需要 Linux 驱动程序、或是否足以控制 GPIO 引脚。 您能提供任何控制 A、B 和 INH 引脚的示例代码吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道 S32G3RDB3 BSP 43 是如何实现这一点的、但我想可以通过 gpiochip 器件来访问微控制器的 GPIO 引脚、该器件可从用户空间和内核空间获得。

    CD4052B 的用途是什么? 它如何集成在系统中、以及软件何时切换?