This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A22364-Q1:1:2 应用

Guru**** 2644325 points

Other Parts Discussed in Thread: TS5A22364

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1532196/ts5a22364-q1-1-2-application

器件型号:TS5A22364-Q1
主题中讨论的其他器件:TS5A22364

工具/软件:

尊敬的团队:

 TS5A22364 是否是 1:2 应用?  

我们有一个音频源和两个耳机、我们希望使用部件来选择哪个耳机具有音频。

此致、

Roy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roy:

    是的、TS5A22364 是一款 2:1 双向音频开关、因此适用于该用例。

    此致、

    Katy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Katy、

    我想确认我们的电路是否如下图所示。   由于 RDS (ON) 较低、我们将传输到使用 TS5A22364。

    此致、

    Roy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这将起作用(只要信号在 GND 和 AUD3V3 之间)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roy:

    是的、正如 Clemens 所说、只要音频信号处于 GND 电源电压范围内、此设置就适用。

    此致、

    Katy