Other Parts Discussed in Thread: TS3DS10224
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TS3DS10224 工具/软件:
你(们)好
是否可以将 TS3DS10224 用作 SPI 1:2 开关?
SPI 规范为四路 SPI、3.3V、SCLK=SPI 30MHz。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TS3DS10224
工具/软件:
你(们)好
是否可以将 TS3DS10224 用作 SPI 1:2 开关?
SPI 规范为四路 SPI、3.3V、SCLK=SPI 30MHz。
您好、Eugene、
该器件应适用于 SPI 应用、并根据您在此处描述的电压和信号频率满足所有 Q SPI 要求。
它可支持 3.3V 信号、其带宽远大于 30MHz
如果您有任何其他问题、敬请告知!
此致、
Kameron