This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX136:器件禁用时的 COM 端口状态

Guru**** 2644295 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX136

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1536736/tmux136-com-port-status-when-the-device-is-disabled

器件型号:TMUX136

工具/软件:

尊敬的先生:

当该器件被禁用时、TMUX136 上的 COM 端口的状态是什么? 数据表仅提到端口 A 和 B 将变为高阻态、但未说明 COM 端口的行为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jericho:

    因此、当器件被禁用时、COM 端口也将为高阻态

    另一种思路是、当器件被禁用时、A 和 COM 以及 B 和 COM 之间的信号路径将变为高阻态(信号路径可被视为开路开关)、信号路径断开

    下面提供了一个视频、简要说明多路复用器的信号路径如何工作、但如果您有任何其他问题、请告诉我。

    www.ti.com/.../6112275089001

    此致、

    Kameron