This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4051B:关于 CD4052 的数据表。

Guru**** 2644125 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1545108/cd4051b-about-cd4051b-s-datasheet

器件型号:CD4051B


工具/软件:

通过将旧数据表与最新数据表进行比较、我们发现了以下两个差异。

 μW “在所有数字控制输入和电源条件下 (VDD 时通常为 0.2 μ A–VSS = VDD–VEE = 10V) 具有超低的静态功耗、从而使总功耗非常低。

所有器件在整个封装温度范围内、在 20V 下的静态电流经过 100%测试、最大输入电流为 1 μA、在 18V 和 25°C 下的最大输入电流仅为 100nA。

3V 至 20V (VDD–VSS = 3V 至 20V) 数字寻址信号的逻辑电平转换、以将模拟信号切换到 20 VP -P (VDD–VEE = 20V)。“ 已删除。

功能最初是否未包含或由于规格更改而被删除?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    删除这些陈述是为了消除许多客户对此器件规格和建议运行条件的混淆。

    有关器件运行的任何内容均未被删除/更改、现在数据表中具有 有关其建议的电源电压范围以及正常运行时电源电流(静态电流)消耗的更清晰的信息。

    如果您有任何其他问题、请告诉我、如果需要、我可以尝试重新解释。

    此致、

    Kameron