This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV4051A:温度范围?

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LV4051A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1544878/sn74lv4051a-temperature-range

器件型号:SN74LV4051A


工具/软件:

您好:

在 SN74LV4051A 的数据表中、环境温度范围为–40°C 至 125°C、但在 TI.com 的订购表中、其所有封装均列为–40°C 至 85°C。 我想确认、该器件的温度范围是–40°C 至 125°C、对吗?

谢谢!

此致、

Zach Kimble

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:

    是的、该器件实际上的额定工作温度为–40°C 至 125°C、数据表中提供了该器件的更多信息。

    –40°C 至 85°C 是 TI.com 上的一个错误、因为此器件额定值已更新、但可以更改 TI.com 以反映这一点。

    请预计未来在 TI.com 上修复此问题、因为我们的团队将与另一个内部 TI 团队合作来解决此问题。

    此致、

    Kameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的评分