This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4051B:CD4051BM96G4

Guru**** 2458220 points
Other Parts Discussed in Thread: CD4051B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1544661/cd4051b-cd4051bm96g4

器件型号:CD4051B


工具/软件:

尊敬的团队:

当 CD4051BM96G4 由+5V 供电时、当其中一个通道输入信号大于 5.5V 时、我们发现另外 7 个通道的电压也会增加。 您能解释一下原因吗?

此致、

Jaden Yue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jaden:

    因此、当您使用 5V 电源为 CD4051B 供电、但您在其输入端施加 5.5V 电压时、便会发生称为过压事件的情况、这可能会导致器件的内部电路运行异常。

     【常见问题解答】TI 模拟开关/多路复用器是否具有内部 ESD 保护? 

    本质上、发生过压事件会 从    器件中的正向偏置 ESD 二极管和其他寄生结构产生漏电流、这可能会  在器件的其他通道上导致奇怪的电压读数。

    我假设在建议的运行条件下传递信号时、该器件可以使用、但如果您有任何其他问题、请告知我。

    此致、

    Kameron