This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A23159:TS5A23159

Guru**** 2644125 points

Other Parts Discussed in Thread: TS5A23159

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1544137/ts5a23159-ts5a23159

器件型号:TS5A23159


工具/软件:

你(们)好

我们需要 在新设计中使用器件 TS5A23159。 有要求将输出置于低电平、高电平和三态。

我们的设计 要求是、COM 引脚在没有引脚的情况下进行连接、任何引脚都处于三态模式。 在这种情况下、COM 引脚应充当三态引脚。

能否请您建议在没有引脚的情况下连接 COM 引脚时、如果输入 (NO) 为三态、开关的输出 (COM) 的作用如何。 COM 引脚是否会用作三态?

此致

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ishwar、

    TS5A23159 是无源多路复用器。 它只有 2 种状态: 已连接或已断开连接。
    三态通常用于表示可以将信号驱动为高电平、低电平或高阻抗的数字缓冲器。 您是否在寻找能够实现这一点的数字设备?

    谢谢、
    Rami