This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A44159:断电时从 IO 流向 VCC 的漏电流

Guru**** 2644665 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3A44159, TMUX1574

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1543384/ts3a44159-the-leakage-current-from-io-to-vcc-when-power-off

器件型号:TS3A44159
主题: TMUX1574 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的专家:

我的客户正在测试 TS3A44159、并发现有从 NC/NO 信号线到 V+(电源)的漏电流。  

我注意到、关于这个问题的讨论很少。 根本原因是 TS3A44159 没有关断保护功能。 我还注意到、我们建议使用 TMUX1574 来解决它。  (+) TS3A44159:电路板未通电时从无引脚到 NC、COM 和 VCC 的漏电流 — 开关和多路复用器论坛-开关和多路复用器 — TI E2E 支持论坛

但客户电路板是固定的、您能帮助检查我们是否有 P2P 解决方案、还是可以避免此问题? 谢谢!

在此处添加原理图、VIO 为 1.8V:

BRS、

Rannie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rannie、

    原理图看起来没有问题。 电源电压为 0V 时、是否问题出在信号路径上? 还是在 UART 上通过 1.8V 电压?

    谢谢、
    Rami