Other Parts Discussed in Thread: TS3A44159, TMUX1574
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TS3A44159主题: TMUX1574 中讨论的其他器件
工具/软件:
尊敬的专家:
我的客户正在测试 TS3A44159、并发现有从 NC/NO 信号线到 V+(电源)的漏电流。
我注意到、关于这个问题的讨论很少。 根本原因是 TS3A44159 没有关断保护功能。 我还注意到、我们建议使用 TMUX1574 来解决它。 (+) TS3A44159:电路板未通电时从无引脚到 NC、COM 和 VCC 的漏电流 — 开关和多路复用器论坛-开关和多路复用器 — TI E2E 支持论坛
但客户电路板是固定的、您能帮助检查我们是否有 P2P 解决方案、还是可以避免此问题? 谢谢!
BRS、
Rannie