This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A27518E:关于 TS3A27518E 相关信息

Guru**** 2644735 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3A27518E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1537975/ts3a27518e-regarding-the-ts3a27518e-related-information

器件型号:TS3A27518E


工具/软件:

尊敬的 AE:

    我有几个关于 TS3A27518E 的问题。

  1. 该多路复用器是否支持 SPI 66MHz?
  2. NC 和 COM(或 NO 和 COM)之间的传播延迟是多少

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bruce

    此器件可以支持 66MHz SPI 信号、其带宽为 240MHz(信号频率的 3 倍)。

    应用手册 讨论了如何根据带宽选择多路复用器、该器件的性能将与此图中的第二组图像类似

    模拟多路复用器的传播延迟实际上取决于负载、因此连接到多路复用器的负载将是设计中传播延迟的决定因素。

    实际上、我建议客户阅读此 常见问题解答 、以便了解此主题和更多详细信息、并能够估算设计中的实际传播延迟

    请告诉我您对此信息的看法、我们可以继续讨论。

    此致、

    Kameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 AE:

        数据连续 66MHz 时钟 (T = 15ns ) 为输入、第一个高电平脉冲 (15ns ) 进入 、但开关需要 50ns TON 进行响应、

        在 50ns 响应时间内、是否会错过第二个低电平信号或高电平信号?

        

         

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 AE:

        我要问以下几个问题

        它对 Ton 和 Toff 意味着什么?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bruce  

    感谢您提供的额外信息、我可以为您提供更多帮助  

    实际上、Ton 和 Toff 规格与通过多路复用器的实际信号无关

    66MHz 信号 (T=15ns) 正常。

    TON 和 Toff 就是在开关路径因控制逻辑而关闭或打开后在输出信号上看到输入信号所需的时间。(这与通过多路复用器的实际信号无关

    https://www.ti.com/video/6112999832001

    https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1095176/faq-what-are-the-timing-characteristics-of-ti-analogue-switches-multiplexers

    请查看此链接、了解详情

    此致、

    Kameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 AE:

        请确认计算方法是否正确。

        TDP 计算方法总结如下。

        1. TDP = TDP 打开+ TDP 关闭

        
        2. CON = 22pF、Coff = 9pF  
        
        3. Ron = 1.2 Ω
        
        4. TDP ON = 26.4ps、 Tpd OFF = 1.2 x 9 pF = 10.8ps
        
    此致
        
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kameron:

    Bruce 是我们客户的代理商 FAE、请仔细检查他的计算结果

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Robin 和 Bruce

    因为我在过去几天里一直在为延误道歉

    只是为了澄清  

    传播延迟实际上是通过器件的输入引脚上的信号与显示在输出引脚上之间的延迟(传播延迟是在开关打开或闭合时测量的)另一种说法是传播延迟是在通道上的输入信号显示在其所连接的相应输出引脚上所需的时间。


    我们来看一下 TS3A27518E、电源电压为 1.8V、那么我们得到的典型 ron 为 7.1 欧姆、CON 典型值为 22pF



    TPD=~ 7.1 x 22= 156.2ps(这是仅开关路径的近似传播延迟,在大多数应用中,传播延迟主要取决于负载,如果根据我之前发送的常见问题解答将其添加到计算中,则可以考虑该延迟)

    此外、重申一下、在开关路径闭合/打开时测量传播延迟。

    关断传播延迟不是我们的团队测量的、因为当开关路径断开/关断时、路径为高阻抗、这意味着信号不应通过器件。

    如果这对我有帮助、请告诉我、如果需要、我可以进一步解释。

    此致、

    Kameron