This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX121:关于 TMUX121 支持 SD 3.0 和 PCIe 时钟切换的阐释

Guru**** 2644125 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1542392/tmux121-clarification-on-tmux121-support-for-sd-3-0-and-pcie-clock-switching

器件型号:TMUX121


工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我们计划在我们的设计中使用 TMUX121、希望您在以下几点得到确认:

设计要求:

DAT0、DAT1:104Mbps 单端信号(来自 SD 3.0 接口)

CLK_P、CLK_N:100MHz 差分 PCIe 时钟(HCSL 信令)

上表是使用 TMUX121 进行信号连接的参考

  • 何时 SEL = 0 →D1/D2 连接到 S1A/S2A (SD 3.0 模式)

  • 何时 SEL = 1. →D1/D2 连接到 S1B/S2B (PCIe 模式)

    基于我们的设计要求的问题:

  • TMUX121 是否可以在源极和漏极引脚上支持 104Mbps 单端信号?

  • TMUX121 是否可以处理源极和漏极引脚上的 100MHz 差分端 PCIe 时钟 (HCSL)?

  • 源极和漏极引脚是否与 1.8V I/O 电平兼容?

    注意:请您尽早回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sandhiya、

    是的、TMUX121 可以支持所有这些要求。  

    它的带宽为 3GHz、能够在 I/O 上传递高达 3.6V 的信号。

     所有这些信息都可以在数据表中找到。  

    谢谢、

    NIR  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 NIR:

    根据之前的要求、数据线速度为 104 MB/s、  

    请确认漏极和源极线路是否能够处理数据速率 (104MB/s )?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sandhiya、

    是的、他们可以处理此类数据速率。

    谢谢、

    NIR