This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV4052A:从 A/B 到 Y 和 COM 的延迟

Guru**** 2644125 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1542127/sn74lv4052a-delay-from-a-b-to-y-and-com

器件型号:SN74LV4052A


工具/软件:

你好、团队

DS 显示从 INH 到 Y 或 COM 的延迟、但客户的设计是 INH 始终为低电平并由 A/B 控制

您能否检查 A/B 到 Y 的启用和禁用延迟? 该延迟是否指的是 INH 至 Y 或 COM?

谢谢

Irene

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    全部三个控制输入 (INH、A、B) 均可启用或禁用开关。 启用/禁用延迟是通过 INH 测量的、但适用于所有这些延迟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Clemens