This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1574:关于 TMUX1574 的说明

Guru**** 2644125 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX1574

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1542397/tmux1574-clarification-on-tmux1574

器件型号:TMUX1574


工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

1. TMUX1574 支持的最大速度是多少?

根据数据表(第 6.3 节“建议运行条件“)、

该多路复用器/多路信号分离器 IC 是否可以支持 1.8V 电压作为 I/O 电平?

请尽早确认并回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sandhiya、

    TMUX1574 的额定带宽高达 2GHz。  

    是、它可以在 I/O 上支持 1.8V。

    谢谢、

    NIR