This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A22364:用于音频路径解决方案的模拟开关建议

Guru**** 2644665 points

Other Parts Discussed in Thread: TS5A22364, TMUX2889

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1542391/ts5a22364-analog-switches-for-audio-path-solution-suggestion

器件型号:TS5A22364


工具/软件:

尊敬的团队:

我们想查找 音频路径的模拟开关。

申请规格:

  1. 信号范围:支持负电压
  2. 2 通道 SPDT
  3. Ron(导通状态电阻):< 1 Ω
  4. 串扰:<–75dB

请建议 IF  TS5A22364  是最合适的器件、或者如果有其他建议、 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我可以 为此应用推荐 TMUX2889。

    谢谢、

    NIR