This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1119:是 TMUX1119 器件、能够切换 50MHz 时钟。

Guru**** 2559110 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83630, TMUX1119

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1541185/tmux1119-is-the-tmux1119-device-capable-of-switching-a-50mhz-clock

器件型号:TMUX1119
主题中讨论的其他器件:DP83630

工具/软件:

我们在 RMII 主模式下使用 TI DP83630 外部 PHY、该 PHY 会产生 50MHz REF_CLK。

该 50MHz REF_CLK 必须与另一个信号切换或多路复用、以便它们可以共享另一个微控制器上的输入引脚。

问题:TMUX1119 是否有足够的带宽和足够低的 Ron 来传递该 50MHz REF_CLK 而不会导致延迟或失真过大?

如果 TMUX1119 无法满足此要求、您可以建议使用另一个更适合的开关/多路复用器器件型号。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ronnie:

    该器件的带宽为 250MHz、因此传递 50MHz 信号应该不会出现问题。 Ron 非常低、因此也不应导致问题。

    此致、
    Katy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助!