This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX121:申请备选器件

Guru**** 2644665 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX121, TMUXHS4212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1541863/tmux121-requesting-alternate-part

器件型号:TMUX121
主题中讨论的其他器件: TMUXHS4212

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

请提供的备选器件 TMUX121

要求:

  • VDD:标称 电压为 1.8V(必须在该电压下可靠运行)

  • 配置:2 通道、2:1 开关 (SPDT)

  • 信号支持:
     -单端(SD 信号)
     -差分信号((100MHz 处的 PCIe 时钟)  


注意:请求最早恢复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sandhiya、

    我推荐 TMUXHS4212。

    此致、
    Katy