This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX136:CVBS 开关

Guru**** 2644585 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX136

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1540218/tmux136-cvbs-switch

器件型号:TMUX136


工具/软件:

是否可以将 tmux136 用作模拟视频开关?

接收两个 CVBS 信号并选择一个输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jaewoong:

    是的、只要您的用例在 6GHz 带宽和 2.3-4.8V 电源电压范围内工作、您就应该适合用于 CVBS。

    此致、

    Katy