This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX8212:tmux8212:单通道所支持的电流过低问题

Guru**** 2644325 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1539436/tmux8212-tmux8212-the-issue-of-the-current-supported-by-the-single-channel-being-too-low

器件型号:TMUX8212


工具/软件:

我的信号是电压为±30V 的正弦波 (10MHz)、 负载为~30Ω、因此电流 ~±1A。 该信号是周期性的、每次持续 5 个周期、然后是 50ms 的间隔、再经过 5 个周期。 我看到漏极脉冲电流源的最大单个通道为 560mA。 它可以支持我的 1A 周期性信号吗? 如果没有、 我是否可以 将两个或三个通道一起并联到此信号。 连接此信号是否有任何问题、或者是否有任何其他支持高电流的芯片? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 YZ:

    您可以连接所有四个通道(仅限 RUM 封装)以支持所请求的 1A。

    此致、

    Katy