This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1309-Q1:源极引脚的漏电流

Guru**** 2644325 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1539599/tmux1309-q1-leakage-current-of-source-pin

器件型号:TMUX1309-Q1


工具/软件:

尊敬的专家:

我的客户想知道在哪种情况下源极引脚 (S0...S7) 是否存在漏电流 VDD 为高电平 EN 为 0V 。 谢谢。

此致、

Ryker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryker、

    是的、在这种情况下、源极引脚上存在漏电流。 请参阅数据表第 10 页的 IS (ON) 规格

    此致、

    Katy