This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A44159:TS3A44159

Guru**** 2552420 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3A44159, TMUX1574

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1526568/ts3a44159-ts3a44159

器件型号:TS3A44159


工具/软件:

我们正在寻找具有单独控制线路/选择线路 和“低于 1ns 传播延迟、快速开关 Ton 和 Toff 速度、最大电压 5V/5.5V、持续电流高于 100mA、峰值电流高于 100mA、超低成本和具有有源器件的低尺寸“的四通道模拟 SPDT 开关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sulthan、

    我们拥有的最接近的器件是您提到的 TS3A44159。
    有关更多选项、请查看我们 针对 4 通道 SPDT 多路复用器过滤掉的表格。  

    遗憾的是、我们似乎没有符合您所有要求的器件。

    谢谢、

    NIR  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、NIR、

    实际上、我们确定 Vishay 器件 (DGQ2788AEN-T1-GE4) 的传播时间为 0.1ns、而且尺寸小、成本低。

    但我们正在寻找具有单独选择/控制线的同一器件。

    您能分享一下相同器件以上的四通道/双通道模拟 SPDT 开关、以供我参考吗?

    谢谢、

    Afridhi S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sulthan、

    我们没有与此器件类似的器件。  

    我不知道具体控制线是什么意思、 TMUX1574 可以正常工作吗? 其最大传播延迟为 95pS。  

    谢谢、

    NIR  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、NIR、

    感谢您的回复、只需离开此部分。

    我们正在寻找具有双/四/六通道运算放大器的模拟比较器。

    1) 传播延迟 — 低于 1ns 是可以的、低于 0.5ns 更好

    2) 尺寸 — 低于 4.1mmx4.1mm

    3) 成本 — 低于 2 美元(100 挪威克朗)

    4) 电源电压范围 — 高于 6V(Max)

    5) 输入共模电压 — 6V(最大值)

    6) 输出摆幅 — 低于 0.3V

    此致、

    Afridhi S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Afridhi、

    遗憾的是、我们没有满足所有要求的器件。  
    我可以推荐几个选项,但它们不涵盖所有的要点。

    我前面提到的 TMUX1574 可满足除电压范围之外的所有要求。  
    TMUX4052 满足除传播延迟之外的所有要求。

    对于价格问题、我可以通过电子邮件在营销团队中循环。

    谢谢、

    NIR  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、NIR、

    感谢您的答复。

    您能分享几个模拟比较器器件型号 FMR 吗?

    此致、

    Afridhi S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Afridhi、

    您能详细说明一下您的请求吗?
    我不熟悉 FMR 的含义。

    谢谢、

    NIR  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在中、我询问了 SPDT 模拟开关、但现在要求如下:


    1) 电压范围 — 最大 5.5V

    2) 导通电阻 — 1 欧姆以下

    3) 输出电流- 100mA

    4) 单独的选择/控制线路

    5) SMD

    此致、

    Afridhi S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Afridhi、

    SMD 是什么意思?  

    为了满足其他要求、我推荐使用 TMUX2889

    谢谢、

    NIR