This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G3157:关于 SN74LVC1G3157 的内部开关模型 — 仅限电阻模型?

Guru**** 2644665 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX1237

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1538686/sn74lvc1g3157-about-the-internal-switching-model-for-sn74lvc1g3157--only-the-resistance-model

器件型号:SN74LVC1G3157
主题:TMUX1237 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的团队:  

   我们从一个主要客户那里得到了一个技术问题,背面是:一旦 B1 或 B2 的输入信号被 50 欧姆等效电阻锁存,客户需要确保 A 的输出在导通状态下足够低。(如果我们假设 B1 或 B2 的输入信号侧也有一个上拉电阻器)

    为了计算在引脚 A 上的电压 ,需要知道内部开关行为,从数据表,1.8Vcc 将贡献 15 欧姆的内部传导电阻,所以,如果它 只是一个电阻模型 的稳态开关状态,这是很容易计算引脚 A 上的电压(输出)。 那么、您能否帮助确认是否只有电阻模型、而不是具有二极管行为的组合模型?

    如果是组合模型、我们如何在稳定输入侧锁存状态下获得 PIN-A 上的精确电压、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以通过 Ron 和 ron (flat) 来描述开关电阻。 两个电源轨附近的电阻最低;TMUX1237 的这个图显示了典型行为(具有不同值):

    如果您有模拟信号、并且有一些电流流经开关、则输出电压将受到 ron  (FLAT) 的影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我同意克莱门斯

    是、在 1.8V 电源下 、您可以将信号路径视为从输入到输出端 15 欧姆的简单电阻器、开关上的电压因其低 ron 而下降可忽略不计  

    这是一个介绍多路复用器 ron 的视频  

    https://www.youtube.com/watch?v=lPlE-njtymE

    此致、

    Kameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、完全理解