Other Parts Discussed in Thread: TMUX121
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMUX121工具/软件:
您好团队
TMUX121 是否支持 SPI 功能? 在我的概念中、我认为我们只需要确保工作频率 (50MHz) 在带宽 (3GHz) 范围内
我的回答正确吗?
如果 TMUX121 不支持 SPI。 您能为我们推荐任何其他 2 通道解决方案吗?
BRS
Brian