This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3L501E:以太网交换机器件查找

Guru**** 2644665 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3L501E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1538500/ts3l501e-ethernet-swicth-part-finding

器件型号:TS3L501E


工具/软件:

您好、

我们正在寻找一个以太网交换机、它可以支持 4 个数量的 1000 Base T1 端口。

此致、

Kiran M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kiran:

    因此、根据我的假设、假设 TS3L501E 可以支持 2 个数量的 1000 Base T1 端口是正确的吗?(这是因为它是一个 2:1 11 通道器件)

    根据我的想法、现在您需要 4:1 多路复用器、这可以通过并联两个 TS3L501E 器件来实现。

    这应该没问题、您只需要绑定 TS3L501E 的相应 A 引脚(我在本示例中做了一个,但您需要为两个器件上每个对应的 A 引脚执行此操作。)

    这就是您需要的。

    请告诉我

    此致、

    Kameron