This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4067B:多路复用器始终寻址线路 15

Guru**** 2644285 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1538256/cd4067b-multiplexer-always-adressing-line-15

器件型号:CD4067B


工具/软件:

您好:

我 在当前工程中使用 CD4067BPWR 芯片。 使用以下设置对第 10 行进行寻址时。

  • 引脚 A = 0.05V

  • 引脚 B = 12V

  • 引脚 C = 0.01V

  • 引脚 D = 12V

  • 抑制= 0.00 V

在 COM 引脚上、测量的电压为 2.1V(因为您有一个 4.7kΩ 上拉电阻和一个 10kΩ 下拉电阻、它们构成了 ESP32 ADC 的一个分压器)。 当探测通道 10 (IC 引脚 21) 时、会看到 0V、但在通道 15 (IC 引脚 16) 上、会看到 2.1V。线路 10 处的输出具有非常高的电阻、因此未连接到 GND。  

我n´t 不知道当使能引脚拉至低电平时、DER 芯片为何始终对第 15 行进行寻址、而与寻址线路无关。

电压直接在芯片引脚上测量、因此不会出现 PCB 故障。  

SYS_VCC = 12V