This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G3157:SN74LVC1G3157 切换音频信号时出现问题

Guru**** 2644325 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G3157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1537765/sn74lvc1g3157-sn74lvc1g3157-problems-switching-audio-signals

器件型号:SN74LVC1G3157


工具/软件:

大家好、计划使用 SN74LVC1G3157 进行音频信号切换。 运算放大器由单个 5V 电源供电、直流偏置为 2.5V。 存在以下几个问题:

SN74LVC1G3157 应用电路是否存在任何问题?

对于 SN74LVC1G3157、引脚 B1、B2 和需要用分压电阻器构建、以生成 2.5V 电压、从而防止负半周期失真。

3. SN74LVC1G3157 切换时如何避免开关噪音?

SN74LVC1G3157 是否会自动生成偏置功能?