Other Parts Discussed in Thread: SN74LXC2T45, LSF0101
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74LXC2T45主题中讨论的其他器件: LSF0101
工具/软件:
我们目前正在与合作 SN74LXC2T45 并且需要对其行为进行仿真。 由于官方 SPICE 模型似乎没有、我们开发了 行为模型 是出于模拟目的。 但是、仿真结果中存在一些不一致之处、尤其是在较低电源电平下的方向控制和电压转换方面。
为了提高准确性和可靠性、我们想知道:
- 有没有 Spice 模型 可用于 SN74LXC2T45?
- 或者、您能否提供 LSF0101 的未加密模型 、它提供类似的电平转换功能?
访问此类模型将极大地帮助我们验证我们的设计并确保正确集成。
感谢您的支持、我们期待您的指导。