This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBTLV3257:电路连接实现说明

Guru**** 2644325 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74CBTLV3257, TMUX1574

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1537273/sn74cbtlv3257-circuit-connection-implementation-clarification

器件型号:SN74CBTLV3257
主题: TMUX1574 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的 TE 团队:

我们使用器件型号 SN74CBTLV3257

  1. 我们计划建立联系 易于驱动 (数据速率: 104 MB/秒)。在我们的例子中, 未连接引脚 4B1 (NC) 、但是 引脚 4B2 已连接
    我们可以继续使用该配置吗? 让 4B1 保持未连接状态是否会影响 4B2 的功能?

  2. 我们计划路由 A 频率为 208MHz 的时钟信号 IC 输出的信号路径。

    请确认是否 SN74CBTLV3257 可以支持该频率。