Other Parts Discussed in Thread: CD4067B
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CD4067B工具/软件:
我想看看我在正确地思考这个问题。 我有一个 17 位置的旋转开关(16 个点和一个公共点)、我想知道是否可以使用 CD4067 的 16 通道让计算机根据旋钮的位置知道如何触发通道并 可能通过 PC104 总线输出二进制信号。
由于空间问题不允许使用 PCB、我希望将其构建为一个死虫电路。
是否可以在这样小的空间和额外的电路的情况下实现这一点?