This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4067B:输出 17 点旋转开关雨刮器的二进制位置

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: CD4067B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1545426/cd4067b-to-output-binary-location-of-the-wiper-of-a-17-point-rotary-switch

器件型号:CD4067B


工具/软件:

我想看看我在正确地思考这个问题。 我有一个 17 位置的旋转开关(16 个点和一个公共点)、我想知道是否可以使用 CD4067 的 16 通道让计算机根据旋钮的位置知道如何触发通道并 可能通过 PC104 总线输出二进制信号。

由于空间问题不允许使用 PCB、我希望将其构建为一个死虫电路。

是否可以在这样小的空间和额外的电路的情况下实现这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Fredrick  

    从概念上讲、您的想法不存在任何问题、只要 您遵循此器件的建议运行条件、您的应用就应该没有问题。

    对于 CD4067B、您是否有任何特殊问题?

    请告诉我、我可以提供帮助

    此致、

    Kameron