Other Parts Discussed in Thread: TMUX1308, TMUX1309
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMUX1309《Thread 中讨论的其他器件:TMUX1308、
工具/软件:
尊敬的 TI 团队:
我们使用 TMUX130x 器件作为 I2C 总线的一部分、以便对路径进行模拟控制、而不是使用标准 I2C 多路复用器进行带内控制。 对于 I2C 多路复用器、您通常需要在器件两侧都连接上拉电阻器。 TMUX1309 或 TMUX1308 的两侧是否也需要上拉电阻器? 请注意、我们并不是尝试对此多路复用器进行电平转换、而是根据用例在正常控制器和调试接头之间进行转换。
任何建议都将非常感谢。 谢谢!
Mitchell