This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX646:MIPI-DSI 和 LVDS 显示信号的开关

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1546584/tmux646-switch-for-mipi-dsi-and-lvds-display-signals

器件型号:TMUX646


工具/软件:

尊敬的 TI-Team、

我们有一些专为新的“OSM-Standard 硬件规范 (OSM 版本 V1.2)“设计的 CPU 板。

在“OSM 硬件规格 (Size-S)“中、定义了双用显示信号。

显示信号可以用作 MIPI-DSI (4xDatapair+1xClkpair) 或用作 LVDS (4xDatapair+1xClkpair)。

根据“嵌入式模块“的类型、 同一条线路上可能有“MIPI-DSI"或“或“LVDS"的“的显示信号。

我的问题:

是否可以针对 MIPI-DSI 和 LVDS 信号使用模拟开关?

我们将使用“模拟开关(高速)“将显示输入信号 (MIPI-DSI 或 LVDS) 连接 到两个不同的显示连接器 (MIPI-DSI 或 LVDS)。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Horst、

    可以、您可以对两种协议使用相同的多路复用器。

    由于我们的多路复用器是无源器件、因此无论您通过哪种类型的信号、只要其电压和频率不超过多路复用器的限制即可。

    谢谢、

    NIR