请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMUX1574工具/软件:
您好的团队、
我对此 E2E 帖子有疑问。
我查找适用于以下应用的多路复用器:
协议:2.5G Base-T
单端/差分:差分
在上面的 E2E 帖子中、您认为该器件对于差分而言应该是可以的。 在另一篇文章中、我看到带宽可以满足 2.5G Base-T
然而、当我们更深入地研究时。 我反映了阻抗不匹配情况、插入损耗可能很严重。 其他噪声也会影响性能、例如串扰。
您能帮助消除上述问题吗?
如果此部件确实无法用于 2.5G Base-T、请帮助建议合适的部件。
您的建议器件也应该能够应用 EVM。
谢谢
Corry
谢谢
Corry