Other Parts Discussed in Thread: TMUX7234, TMUX7219
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMUX7234主题中讨论的其他器件: TMUX7219
工具/软件:
尊敬的团队:
客户中的一名工程师希望使用 TMUX7234 进行设计。 他在使用 PSPICE 模型进行仿真时发现了问题(我相信他使用的是 LTSpice)。
他说加载模型并创建符号时、它运行但表示正在寻找电流源和二极管、但随后不起作用。
他测试了 TMUX7219 模型,并表示一切都很好,但更喜欢使用四通道版本 (7234)
您是否了解此问题、是否有任何推荐的解决方法?
谢谢、如果您需要更多详细信息/背景信息、请告诉我。
此致、
-Fatima