This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBTLV3257:选择线路悬空

Guru**** 2644565 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74CBTLV3126

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1545941/sn74cbtlv3257-select-line-floating

器件型号:SN74CBTLV3257
主题中讨论的其他器件:SN74CBTLV3126

工具/软件:

您好、

只需知道 Select 输入是否可以保持悬空。 我们有由 FPGA 控制的选择输入。 是否建议在 SEL 线路上使用上拉/下拉电阻来设置默认选项?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Panzer、

    选择线路不能悬空、否则您将无法知道设备的状态、也无法控制它。  
    为什么选择引脚悬空? 该器件具有 1 个选择引脚、因此不使用该引脚没有意义。  
    如果您想将其永久绑定到高电平或低电平、您应该做的将取决于您要实现的功能。 A 端口是只连接到 B1、还是只连接到 B2。 如果您将 Select high(选择高)或 low(低)绑定、请记住、您将无法在 B1 和 B2 之间切换。 不过、如果您希望实现这一功能、我会推荐使用其他器件。 您会选择 4 通道 1:1、我们有一些选项(例如 SN74CBTLV3126)

    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我应该更加清楚。
    选择线路连接到 FPGA IO 引脚、并可驱动为高电平/低电平以在通道之间切换。  
    我的问题更类似于在 FPGA 尚未编程时选择线路是否需要默认状态(上拉或上拉)。 但这已经解决了自发布。 感谢您的答复。