This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1574:TMUX1574 处理未使用的输出、将其短接至输入

Guru**** 2505865 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1574

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1546048/tmux1574-tmux1574-treating-unused-outputs-shorting-them-to-inputs

器件型号:TMUX1574


工具/软件:

大家好。  

我想问一下是否可以这样使用模拟开关 TMUX1574 、因为数据表指出“未使用的信号路径输入 (SxA、SxB 或 Dx) 应连接到 GND。“ 我假设这意味着任何输入/输出引脚都不应悬空。 这样、我可以通过电阻器将目标信号发送到 GND、或直接保持“未连接“状态。 S4A、S4B 和 D4 未在应用程序中使用。

这种开关接线方式是否正确? 提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    实际上、所有引脚都不应悬空。 数字控制引脚和电源引脚悬空也会导致问题。
    实际上、如果使用较低的频率、可能会使 I/O 引脚悬空。 但最好还是像你一样将它们绑紧。 当您开始接近数百 MHz 至 GHz 范围时、我建议还使用一个 50 Ω 电阻器连接到 GND。  

    不过、概括来说、您拥有的功能没有问题、假设 SxA 引脚也连接到 0 欧姆电阻器以外的电阻器(否则我不确定您对多路复用器的使用情况。

    谢谢、
    Rami