This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX9832:数据表、示例设计和评估板

Guru**** 2644315 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1543215/tmux9832-datasheet-example-designs-and-eval-board

器件型号:TMUX9832


工具/软件:

您好、

我已申请访问数据表、但尚未收到。 我还对参考设计和评估板感兴趣。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Axor:

    申请不是由处理 E2E 的同一个团队处理、但我会与您联系、确保您可以获得访问权限。 如果有任何其他技术问题、请告诉我、我可以提供帮助、或者如果您在第二天或第二天仍然没有获得访问权限(理想情况下,我们可以在接下来的几个小时内将其提供给您)

    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rami:

    看起来我仍然没有访问权限。 感谢您了解此内容!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brett:

    看来、由于签订了一项保密协议、所以出现了一些延误。 我们团队中的某个人应该已通过电子邮件与我们联系。 我现在将关闭该主题、但如果您未成功收到电子邮件、请告诉我。 我们使用了您用于申请的电子邮件 — 与您的 TI.com 账户关联的电子邮件。

    非常感谢、很抱歉为您延迟访问此访问权限!
    -拉米