This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1109:TMUX1109 适用于 CAN 总线开关 (500kbps–1Mbps)

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1109

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1547632/tmux1109-tmux1109-suitability-for-can-bus-switching-500-kbps-1-mbps

器件型号:TMUX1109


工具/软件:

TI 团队大家好、

我正在设计一个 CAN 网络、需要在两个不同的 CAN 收发器(或总线)之间切换 CAN-H 和 CAN-L。

  • 部分考虑: TMUX1109

  • 数据速率: 500kbps 至 1Mbps (CAN 2.0B)

  • 应用: 将 TMUX1109 用作差分 CAN 信号的多路复用器

  • 问题: TMUX1109 在这些速度下是否可以保持适当的信号完整性、共模电压范围和差分阻抗?

  • 如果不建议使用、您能否建议使用适用于 CAN 总线开关的 TI 多路复用器/开关?

此致、

Sakthibala V.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Sakthibala、

     TMUX1109 可支持此应用的信号完整性和速度。 它在 PA 范围内具有低 Ron 和低泄漏。 凭借 155MHz 带宽、它可以轻松支持 1Mbps CAN 信号。  

    您能否确认尝试通过多路复用器的 CAN 信号的电压电平是多少? 它可以传递高于 5.5V 的信号。

    谢谢、

    NIR  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Nir、

    CAN 电压是 5V、它可以通过吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Skathibala、

    是的、如果多路复用器由 5V 电源供电、它将能够传递 5V 信号。

    谢谢、

    NIR