This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CB3T16211:总线电平转换

Guru**** 2509375 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1549328/sn74cb3t16211-bus-level-shift

器件型号:SN74CB3T16211


工具/软件:

是否可以实现如下图所示的双向电平位移?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Soichiro:

    该器件只对信号进行降压转换。 不过、您确实需要将上拉电阻器转换回 5V、因此最好运行。

    此致、
    Katy