This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DS10224:USB 2.0 MUX

Guru**** 2644125 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3DS10224, SN74CB3Q3253

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1549761/ts3ds10224-usb-2-0-mux

器件型号:TS3DS10224
Thread 中讨论的其他器件: SN74CB3Q3253

工具/软件:

你(们)好

您能否建议使用与 Onsemi/FSUSB74 相同规格的 USB MUX 替换? 太棒了!

可接受 3 输入/1 输出或 4 输入/1 输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gareth、

    TS3DS10224 是最好的选择 — 它在 VCC 3V-3.6V 下具有相同的功能、但引脚排列不同。 如果更低的 RON 很重要、SN74CB3Q3253 是另一种选择。

    此致、
    Katy