This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CB3Q3305:SN74CB3Q3305PWR:沉积后加热的电镀|锡厚度(微米)|工艺

Guru**** 2457990 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1550382/sn74cb3q3305-sn74cb3q3305pwr-plating-heated-after-deposition-tin-thickness-microns-process

器件型号:SN74CB3Q3305


工具/软件:

组件:SN74CB3Q3305PWR

器件型号

项目 3.

组件:SN74CB3Q3305PWR

 

 

沉积后加热镀层

锡厚度(微米)

来消除

 

A) 否

a)< 1.25

a) 电镀

 

b) 退火

b) 1.25-6.5

b) 浸入

 

c) 熔融

c) 6.5-13

c) 热浸

 

 

d) 13-25

 

 

 

e)>25

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saxon:

    我已联系包装团队以帮助提供此信息、并在听到回复时联系我们。

    此致、
    Katy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saxon:

    它经过退火处理、厚度为 6.5-13 微米、并带有电镀层。

    此致、
    Katy