This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXS7614D:复位/VL

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUXS7614D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1549678/tmuxs7614d-reset-vl

器件型号:TMUXS7614D


工具/软件:

尊敬的先生:  

 如何连接电源脚跟重置脚部重用? 是否有任何其他推荐的方法可以通过在开发板上使用占用过多空间的两切单模拟开关来实现功率和电平切换?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anson:

    您能否澄清一下您提出的问题? 您是否正在尝试寻找一个也会进行电平位移的开关? 如果是、您尝试转换到什么电压电平?

    谢谢、
    Katy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生 :  

    我想知道如何连接 TMUXS7614D 的 RESET/VL 引脚、并且在 EVM 中添加了一个额外的模拟开关、这会增加电路板面积和成本;我想知道如何在不使用外部芯片的情况下为 REST/VL;设计 SCH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anson:

    您不需要额外的模拟开关来控制 VL/复位。 此引脚是 TMUXS7614D 的 SPI 块的电源引脚、因此您只需将此引脚连接到电源即可。 将此引脚指定为高电平将开启 SPI 块、而提供低电平将关闭 SPI 块。

    此致、
    Katy